FactoryTalk Optix Studio Pro starten
Sobald eine Berechtigung zugewiesen wurde, können Sie FactoryTalk Optix Studio Pro entweder von Ihrem Desktop oder einem Webbrowser aus starten, wobei die Pro-Funktionen in beiden Fällen aktiviert sind.
NOTIZ:
Sie können FactoryTalk Optix Studio Pro verwenden, wenn Ihnen eine Berechtigung zugewiesen wurde oder Sie eine 90-tägige Testphase erhalten haben.
- Starten Sie FactoryTalk Optix Studio Pro von Ihrem Desktop:WICHTIG: Obwohl das Symbol der Anwendung auf dem Desktop unverändert bleibt, werden die Pro-Funktionen nach gültiger Benutzeranmeldung und Zuweisung einer Berechtigung angezeigt.
- Beginnen Sie im Windows-MenüStartmit der Eingabe vonFactoryTalk Optix Studiooder doppelklicken Sie auf das Symbol für FactoryTalk Optix Studio auf Ihrem Desktop.
- Sobald sich die Anwendung öffnet, wählen Sie, falls Sie nicht angemeldet sind, in der oberen Leiste die OptionAnmeldenund melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten für das MyRockwell-Konto an.
- Wenn Sie während der Arbeit mit FactoryTalk Optix Studio Änderungen an Ihren Berechtigungen vorgenommen haben, starten Sie die Anwendung neu.
- Starten von FactoryTalk Optix Studio Pro über einen Webbrowser:
- Rufen Sie die FactoryTalk Optix-Startseite auf. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Startseite.
- Authentifizieren Sie sich nach Bedarf.
- Wählen Sie auf der FactoryTalk Optix-StartseiteIm Browser öffnenaus.TIPP:Wenn Sie nicht über eine Berechtigung für FactoryTalk Optix Studio Pro verfügen, wird ein Dialogfeld mit der MeldungBerechtigung erforderlichgeöffnet.Füllen SieName,E-MailundBeschreibungaus und wählen Sie dannAbsenden.Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, erhalten Sie eine E-Mail, in der Ihnen eine Testberechtigung erteilt wird. Die Genehmigung kann bis zu 24 Stunden dauern. Sie können die Desktop-Version von FactoryTalk Optix herunterladen und installieren, bis Ihre FactoryTalk Optix Pro-Berechtigung genehmigt ist. Wenn Ihre Berechtigung verfügbar ist, wiederholen Sie die vorstehenden Schritte.
- Wählen SieWeiteraus, um FactoryTalk Optix Studio zu starten.TIPP:Wenn SieAbbrechenwählen, bleibt die FactoryTalk Optix-Startseite geöffnet.Um FactoryTalk Optix Pro automatisch von Ihrer letzten Sitzung aus zu öffnen, wählen Sie den Avatar mit Ihren Initialen in der oberen rechten Ecke der Startseite, und wählen Sie dann inEinstellungendie OptionDen zuletzt verwendeten Arbeitsbereich automatisch öffnenund wählen SieSpeichern.NOTIZ: Wenn Sie FactoryTalk Optix Studio Pro einmal von einem Browser aus gestartet haben, wird es automatisch gestartet, wenn Sie das nächste Mal die FactoryTalk Optix-Startseite öffnen.
Rückmeldung geben