Optionale Tools für IntelliSense

FactoryTalk®Optix
ermöglicht es, die Funktionen, Eigenschaften und Ereignisse einiger integrierter Objekte über IntelliSense zu erweitern: ein NetLogic-Tool, das aus einer C#-Codevervollständigungshilfe besteht, welche über einen Editor wie Visual Studio oder Visual Studio Code zur Verfügung gestellt wird.
Visual Studio installieren und konfigurieren oder führen Sie die Anweisungen unter Visual Studio Code installieren und konfigurieren auf Ihrem Gerät aus.
NOTIZ: Während Sie eine Objektdatei offline mit Notepad++ bearbeiten können, funktioniert IntelliSense-Zubehör nur in den Visual Studio- oder Visual Studio Code-Editoren.
  1. Wenn Sie
    FactoryTalk®Optix
    in der Version 1.4.0 oder höher verwenden, installieren Sie .NET SDKs auf Ihrem Gerät, um die Installation und Implementierung von IntelliSense NetLogic zu ermöglichen.
    • Installieren Sie auf dem Entwurfsgerät
      Visual Studio 2022 SDK
      entsprechend Ihrer Gerätearchitektur.
    • Installieren Sie auf dem Gerät, auf dem die Anwendung bereitgestellt wird,
      .NET Runtime (Windows)
      entsprechend Ihrer Geräteversion.
    NOTIZ: Anweisungen zur Installation von .NET SDK finden Sie in der Onlinedokumentation.
  2. Um Ihr Objekt zu bearbeiten, wählen Sie in
    FactoryTalk®Optix
    Studio oben auf dem Bildschirm aus.
    Es wird ein Dialogfenster geöffnet.
  3. Wählen Sie Ihren
    bevorzugten Code-Editor
    aus: Visual Studio oder Visual Studio Code.
  4. Navigieren Sie im Bereich
    Projektansicht
    zu
    MainWindow
    und fügen Sie eine
    Beschriftung
    hinzu.
    Beschriftung1
    wird erstellt.
  5. Benennen Sie
    Beschriftung1
    in
    MyLabel
    um.
  6. Fügen Sie eine Laufzeit- oder Entwurfszeit-NetLogic hinzu, indem Sie
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    oder
    Neu
    Entwurfs-NetLogic
    auswählen, je nachdem, wann Sie NetLogic verwenden möchten: zur Laufzeit oder zur Entwurfszeit.
    Ein NetLogic-Objekt (z. B. ein NetLogic-Objekt namens
    RuntimeNetLogic1
    ) wird im Bereich
    Projektansicht
    unter dem Projekt erstellt.
  7. Doppelklicken Sie auf die
    LaufzeitNetLogic1
    -NetLogic.
    Die NetLogic wird in deinem Code-Editor geöffnet.
  8. Geben Sie in Visual Studio oder Visual Studio Code unter
    Insert code to be executed when the user-defined logic is started
    die Zeile
    Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");
    ein.
  9. Drücken Sie die
    Eingabetaste
    , um eine neue Zeile hinzuzufügen, und beginnen Sie mit der Eingabe von
    myLabel.
    .
    IntelliSense zeigt die für
    myLabel.
    verfügbaren Methoden, Eigenschaften und Ereignisse in einen Dropdownmenü an.
  10. Wählen Sie die Methode, die Eigenschaft oder das Ereignis aus, die bzw. das Sie der Anpassung von
    Beschriftung
    hinzufügen möchten, zusammen mit der zugehörigen Syntax, dem Datentyp oder den Argumenten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.