Visual Studio installieren und konfigurieren
Anweisungen zur Installation von Visual Studio Code finden Sie in der Onlinedokumentation.
- Wählen Sie im Visual Studio-Installationsprogramm die OptionÄndernaus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.NET-Desktopentwicklung, um IntelliSense zu aktivieren.
Für die Kommunikation mit einem File Transfer Protocol (FTP) oder anderen Geräten, z. B. einem Barcodeleser, müssen Sie möglicherweise andere Pakete installieren. Ein Paket-Manager wird vorinstalliert, wenn Sie während der Installation die Kachel
.NET-Desktopentwicklung
auswählen.Rückmeldung geben