- Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio
- Einrichtung von FactoryTalk Optix Runtime
- FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigungen
FactoryTalk Optix-Laufzeitmodi
Wenn Sie eine Anwendung bereitstellen, hängt der Modus, in dem
FactoryTalk Optix
läuft, davon ab, wie FactoryTalk Optix
Update Server bei der Installation konfiguriert wurde.Die beiden
FactoryTalk Optix
-Modi sind:- FactoryTalk Optix wird im Anwendungsmodus ausgeführt.Wenn FactoryTalk Optix als Anwendung ausgeführt wird, ist die bereitgestellte Anwendung über das native Präsentationsmodul und über das Web-Präsentationsmodul zugänglich. Dieser Modus wird in der Regel von einem lokalen Benutzer verwendet, der am Gerät angemeldet ist oder auf die HMI zugreift, sowie von Remote-Benutzern, die sich über einen Web-Client verbinden, wenn die Web-Präsentation hinzugefügt wurde.
- FactoryTalk Optix wird im Dienstmodus ausgeführt.In diesem Modus führtFactoryTalk Optixdie bereitgestellte Anwendung als Windows-Dienst aus. Der Dienst wird beim Start des Laufzeitgeräts gestartet und führt die bereitgestellte Anwendung automatisch aus. Dieser Modus verwendet dasWeb-Präsentationsmodul, das Sie zurProjektansichthinzufügen müssen. Verwenden Sie diesen Modus, um mit der Anwendung über den Webbrowser eines beliebigen Geräts zu interagieren, das über eine Ethernet-IP-Adresse auf das Laufzeitgerät zugreifen kann. OhneWeb-Präsentationsmodulläuft die Anwendung weiterhin, es wird jedoch keine Benutzeroberfläche angezeigt. Dieser Modus wird in der Regel verwendet, wenn die Anwendung keine Benutzeroberfläche aufweist, wie z. B. ein Daten-Gateway.TIPP: DasNative Präsentationsmodulwird inFactoryTalk OptixRuntime als Dienstmodus nicht unterstützt.
TIPP:
FactoryTalk Optix-Anwendungen
, die Runtime als Dienstmodus verwenden, werden unter C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService bereitgestellt.Um einen der beiden Laufzeitmodi zu verwenden, installieren Sie die FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools auf dem Laufzeitgerät.Informationen dazu finden Sie im
FactoryTalk Optix-Installationshandbuch
. Sie können die Installation so anpassen, dass FactoryTalk Optix Runtime als Dienst installiert wird. Wenn Sie FactoryTalk Optix Runtime nicht als Dienst installieren, wird es standardmäßig als Anwendung installiert.Rückmeldung geben