- Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio
- Einrichtung von FactoryTalk Optix Runtime
- FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigungen
Laufzeit als Dienst
FactoryTalk Optix
führt die bereitgestellte Anwendung als Windows-Dienst aus. Sie können optional mit der Anwendung über den Webbrowser eines beliebigen Geräts interagieren, das über eine Ethernet-IP-Adresse auf das Laufzeitgerät zugreifen kann. Die Anwendung wird gestartet, wenn Windows geöffnet wird, ohne dass sich ein Benutzer anmelden muss.Rückmeldung geben