- Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio
- Einrichtung von FactoryTalk Optix Runtime
- FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigungen
FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen
Rockwell Automation
-Zielgeräte führen bei der Bereitstellung automatisch FactoryTalk Optix-Anwendungen
aus. Bei Geräten, auf denen der Aktualisierungsdienst nicht installiert ist oder bei denen die Laufzeitanwendung manuell übertragen wurde, müssen Sie die Anwendung manuell auf dem Gerät starten oder für den automatischen Start konfigurieren.Verwenden Sie für die Bereitstellung auf lokalen oder Remote-Geräten
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor
. Wenn Sie nur auf Remote-Geräten bereitstellen, verwenden Sie FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
. FactoryTalk Optix Studio
verwendet für die Bereitstellung auf Remote-Geräten FactoryTalk Remote Access
.
WICHTIG:
Wenn
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereits auf einem Zielgerät ausgeführt wird, wird durch die Bereitstellung von FactoryTalk Optix-Anwendung
die ausgeführte Anwendung beendet und entfernt.Voraussetzungen
- Konfigurieren Sie das Präsentationsmodul für den Modus, in dem SieFactoryTalk Optixausführen werden.
- Bestätigen Sie, dass auf dem ZielgerätFactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienstausgeführt wird.WICHTIG: DamitFactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienstkorrekt funktioniert, wenn es als Anwendung ausgeführt wird, muss der TCP-Port 49100 erreichbar sein und ein gültiger Benutzername mit einem konfigurierten Passwort vorliegen.
- Bestätigen Sie, dass das Zielgerät eine gültige Lizenz hat.WICHTIG: Wenn das Zielgerät nicht lizenziert ist, wirdFactoryTalk Optix-Anwendungenim Demo-Modus ausgeführt und nach 2 Stunden automatisch beendet.
- Konfigurieren Sie ein Gerät.WICHTIG: Konfigurieren Sie entweder ein lokales oder ein Remote-Gerät. Informationen zur Konfiguration eines lokalen Geräts finden Sie unter Client-Geräte verwalten. Für die Konfiguration eines Remote-Geräts öffnen SieFactoryTalk®Hub™und greifen dann aufFactoryTalk Remote Accesszu. Informationen hierfür finden Sie in der Online-Hilfe von FactoryTalk Remote Access unterDomänenansicht. Scrollen Sie hier bis zuSo fügen Sie ein Gerät hinzu. Auf dem Remote-Gerät muss zudem derFactoryTalk Remote AccessLaufzeit-Client installiert und konfiguriert sein. Für weitere Informationen schlagen Sie in der Online-Hilfe von FactoryTalk Remote Access unterClient-Konfigurationnach.
- So stellen SieFactoryTalk Optix-Anwendungbereit
- Wählen Sie das konfigurierte Gerät aus.Weitere Informationen finden Sie unter Client-Gerät auswählen.
- Wenn Sie ein Remote-Gerät ausgewählt haben, müssen Sie zuerst noch eine VPN-Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Wählen Sie hierfür entwederVPNRemote-Desktop
- Wählen SieAusführen
- Geben Sie das Benutzerpasswort für das Zielgerät ein und wählen SieOKaus.
- UmFactoryTalk Optix-Anwendungauf dem Zielgerät zu beenden, wählen SieAnhalten
Die Anwendung auf dem Zielgerät wird beendet.
NOTIZ:
Um FactoryTalk Optix Studio vom Zielgerät zu trennen, schließen Sie den Fensterbereich „Ausgabe“ in
FactoryTalk Optix
. Die Anwendung wird weiterhin auf dem Zielgerät ausgeführt, FactoryTalk Optix
ist aber nicht mehr verbunden, sodass keine Meldungen mehr im Fensterbereich „Ausgabe“ angezeigt werden.Rückmeldung geben