Die kritische Rolle der Risikominderung
Um das neue Paradigma des Direktvertriebs zu unterstützen, beurteilen große wie kleine Unternehmen ihre Lagerabläufe neu und erweitern sie. Selbst kleine Einzelhändler, die nie eine Lagerhaltung – geschweige denn einen automatisierten Vertrieb – in Betracht gezogen haben, prüfen Investitionen, die zu einem nahtloseren Einkaufserlebnis beitragen können.
Wie bei jeder größeren Transaktion müssen Ihre Kunden das Risiko sorgfältig abwägen, bevor die Investitionsmittel für ein Lagerprojekt freigegeben werden. Es gilt unter anderem die folgenden Schlüsselfragen zu berücksichtigen:
- Wird das System wirklich wie beschrieben auf die dynamischen Veränderungen reagieren?
- Was, wenn die vom Anlagenhersteller bereitgestellten Kalkulationstabellen ungenau sind?
- Was ist, wenn diese Lösung nicht besser – und vielleicht sogar schlechter – ist als unsere derzeitige Lösung?
- Geben wir zu viel aus?
Die Minderung dieser Risiken ist der Schlüssel zu Ihrem Wertversprechen als Lieferant. Und Simulationssoftware ist eines der wirksamsten Tools, um den Kunden diese Bedenken zu nehmen. Tatsächlich fordern jetzt immer mehr Lagerbetreiber Simulationsmodelle als Teil des Angebotsprozesses an.
Genaue Vorhersagen. Effizienteres Engineering.
Ich denke, wir alle haben schon einmal das Unbehagen erlebt, wenn eine Inbetriebnahme vor Ort nicht wie geplant verläuft. Wenn Systemdesign und Steuerungssysteme zum ersten Mal zusammengeführt werden, besteht immer die Gefahr, dass etwas nicht wie erwartet funktioniert.
Auch wenn die Einstellung, dass man alles schaffen kann, und Änderungen in letzter Minute oft den Tag retten können, ist dies keine effiziente Arbeitsweise. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, alles gleich auf Anhieb richtig zu machen, könnte dies das Vertrauen Ihres Kunden erschüttern und den Starttermin gefährden.
Mit Simulations- und Emulationssoftware wie Emulate3D™ können Sie ein präzises virtuelles Modell – oder einen digitalen Zwilling – Ihres Systems erstellen. Anschließend verwenden Sie dieses Modell, um den Betrieb in praktisch jedem Szenario zu simulieren. Experimentieren Sie mit Durchflussraten, die weit über der Echtzeitgeschwindigkeit liegen. Testen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Abläufen und Variablenkombinationen und informieren Sie Ihre Kunden über die Prognosen. All das ermöglicht die Simulation.
Die Software geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie ermöglicht es Ihnen, die echten SPS und das SCADA-System an das Modell anzuschließen und den Betrieb in Echtzeit zu emulieren – oder exakt nachzuahmen. Auf diese Weise können Sie den SPS-Code bereits validieren, lange bevor Sie vor Ort eintreffen.