Erfolgreiche Umsetzung: Meilensteine übertroffen
MMC Kazakhaltyn JSC konzentriert sich als Goldabbauunternehmen aus Kasachstan auf Schurf, Abbau und Aufbereitung von Golderz, die Produktion von Golderzeugnissen sowie die Verarbeitung, die Lagerung und den Verkauf von Gold und anderen Edelmetallen. Kazakhaltyn wurde 1932 gegründet und gehört damit zu den ältesten Goldabbauunternehmen in Kasachstan. Mit einer Fördermenge von bisher insgesamt 400 Tonnen Gold erreichte das Unternehmen vor Kurzem einen Meilenstein und suchte eine Lösung für dem Umgang mit der zunehmenden Menge an Gewinnungsrückständen.
In seiner 85-jährigen Geschichte hat Kazakhaltyn mehr als 25 Millionen Tonnen goldhaltige Gewinnungsrückständen an den Produktionsstandorten angesammelt. Diese bestehen aus Erzen und Tailings, deren Veredelung bisher zu kostspielig bzw. nicht lohnenswert war. Allerding wuchsen dadurch die Halden immer weiter an und dem Unternehmen entgingen Ertragschancen.
Um den Ertrag aus diesen Gewinnungsrückständen zu maximieren, startete Kazakhaltyn 2015 das Programm zur Produktionserweiterung und plante die Einrichtung hochmoderner Aufbereitungsanlagen zur Gewinnung von Golderz aus Tailings an den drei Standorten Zholymbet, Bestobe und Aksu. An den ersten beiden Standorten sollte mithilfe des Carbon-in-Leach(CIL)-Verfahrens die Aufnahme des Golds durch andere kohlestoffhaltige Feststoffe verhindert und die Ausbeute im Anschluss zur Auswaschung und Gewinnungselektrolyse in die dritte Anlage gebracht werden. Dort sollte das Gold vor dem Schmelzen in Doré-Goldbarren vom Erz getrennt werden. Das Ziel waren die Gewinnung von 14 Tonnen an Doré-Goldbarren innerhalb von drei bis fünf Jahren.