Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein vielschichtiges Thema, das für den Schutz der Arbeitnehmer, die Vermeidung von Produktionsunterbrechungen und die Erzielung guter Betriebsergebnisse entscheidend ist. Mit dem Entstehen des industriellen Internet der Dinge (IIoT) verschmelzen die Informationstechnik (IT) des Unternehmens und die Betriebstechnik (OT) der Anlagen. Damit sind Unternehmen in der Lage, auf alle Fertigungs-, Qualitäts-, Sicherheits- und sonstigen Daten zuzugreifen.
Sicherheitsexperten können The Connected Enterprise® nutzen, um Sicherheit, Produktivität und Rentabilität zu verbessern. Zusammengeführte Daten fördern die Transparenz der Sicherheitssysteme und helfen, die Sicherheitsrisiken besser zu verstehen. Sie reduzieren sicherheitsbezogene Ausfallzeiten, zeigen wie Sicherheitssysteme genutzt oder missbraucht werden und verbessern die Compliance.
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Arbeitsschutzbeauftragte werden in Industriebetrieben oft als Vorschriften-Polizei betrachtet. Deshalb gilt Arbeitsschutz häufig als Produktivitätsbremse. Heute gelten Umwelt- und Arbeitsschutz sowie das Sicherheitsmanagement jedoch immer häufiger als wichtiger Beitrag zur operativen Spitzenleistung und zum Geschäftserfolg. LNS Research erläutert in diesem ausführlichen Whitepaper seinen Standpunkt bezogen auf Sicherheit und Risikomanagement.
Sicherheit im Connected Enterprise® neu definieren
Das industrielle Internet der Dinge macht Sicherheit produktiv
Das IIoT kann die Sicherheit und Leistungsfähigkeit deutlich verbessern. Es ermöglicht einen Echtzeit-Einblick in Arbeitsverhalten, Maschinencompliance, Ursachen für sicherheitsbedingte Betriebsunterbrechungen, Sicherheitsabweichungen und Entwicklungen.
Sicherheit und Schutz gehören zusammen
Risiken der Vernetzung im Griff behalten
Weil industrielle Abläufe zunehmend vernetzt sind, darf nicht übersehen werden, dass sich Sicherheitsrisiken auf den Schutz auswirken. Angreifer nehmen oftmals Sicherheitssysteme ins Visier, die Mitarbeiter, Ausrüstung und die Umwelt schützen sollen.
Sicherheit und die Entwicklung der Arbeitskräfte weltweit
Rund um den Globus verändert sich die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung durch neue Werte und den demografischen Wandel. Unternehmen müssen Mitarbeiter jeder Altersklasse optimal einsetzen und das in einem Umfeld mit steigender Diversität. Damit wird es auch schwerer, ihnen ein ebenso sicheres wie produktives Arbeitsumfeld zu bieten. Erfahren Sie, wie Sie ein solches Umfeld schaffen.