Alarmprotokollraster
Protokollierung von Alarmen in zwei Rastertypen.
- Alarmprotokollraster. Zeigt ein Protokoll der Alarmereignisse an, die von einem Ereignislogger wie dem Alarmereignislogger in einer Datenbank aufgezeichnet wurden. Das Alarmprotokollraster zeigt die Alarminformationen und den Alarmstatus in einer Tabelle an. Jede Tabellenzeile entspricht einer Zustandsänderung des Alarmereignisses.
- Alarmprotokollraster mit Filter. Zeigt die protokollierten Daten genauso wie das Alarmprotokollraster an, jedoch können Sie hier Alarme temporär filtern.
Beispielsweise kann ein Alarmraster die folgenden Spalten mit Informationen anzeigen:
Die Standardspalten in einem Alarmraster umfassen:
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Zeitstempel | Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung des Alarmereignisses |
Name | Name des Alarmobjekts, welches das Alarmereignis ausgelöst hat |
Quellvariable | Überwachte Variable |
Meldung | Dem Alarmereignis zugeordnete Meldung |
Aktiv | = Alarm inaktiv = Alarm aktiv |
Quittiert | : Alarm nicht quittiert : Alarm quittiert |
Bestätigt | : Ursache des Alarms nicht behoben : Ursache des Alarms behoben |
Schweregrad | Der Schweregrad des Alarms auf einer Skala von 1 bis 1000 |
Rückmeldung geben