Alarmprotokoll konfigurieren

Ein Alarmprotokoll zeigt das Datum und die Uhrzeit des aufgetretenen Alarms in Ihrem System sowie den Status jedes Alarms an.
Für die Anzeige des Alarmprotokolls zur Laufzeit werden eine Datenbank, ein konfigurierter Logger und das Widget
Alarmraster
oder
Alarmverlaufsraster
benötigt. Das Widget
Alarmprotokollraster
zeigt das Protokoll der Alarmereignisse an. Das
Alarmereignisprotokollraster
zeigt die Daten für jedes Alarmereignis und jeden Alarmzustand an. Jede Zeile im Raster stellt eine Zustandsänderung für ein Alarmereignis dar.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    und danach
    Misc
    aus.
  2. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    das Objekt
    Alarm-Ereignislogger
    in den Ordner
    Logger
    der
    Projektansicht
    .
    AlarmEreignislogger#
    wird angezeigt.
  3. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  4. Ziehen Sie in der
    Projektansicht
    das gewünschte Datenbankobjekt zum Wert der Eigenschaft
    Datenbank
    des Loggers. Die Datenbank ist mit dem Logger verbunden.
  5. Wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    und danach
    Widgets
    aus.
  6. Ziehen Sie
    Alarmraster
    oder das Widget
    Alarmverlaufsraster mit Filter
    in den Ordner in der
    Projektansicht
    .
    Das neue Widget wird angezeigt.
  7. Ziehen Sie den Logger von der
    Projektansicht
    zu
    Eigenschaften
    in
    AlarmEreignislogger
    .
    Jetzt sind die zur Laufzeit aufgezeichneten Daten sichtbar.
  8. (Optional) Für die individuelle Anpassung der grafischen Darstellung des Widgets passen Sie auf dem Widget das Datenraster, das Datum und die Uhrzeit, die Schaltfläche und die Textfarbe an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.