Objekte ausrichten

Richten Sie ausgewählte Objekte vertikal oder horizontal im Entwurfsbereich aus. Durch die Ausrichtung von Objekten werden die Ränder der ausgewählten Elemente breiter oder schmaler.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf einen Container oder wählen Sie
    Editor
    aus.
    Der Editor öffnet eine separate Registerkarte.
  2. Wählen Sie die auszurichtenden Objekte aus.
    TIPP: Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie die
    Strg
    -Taste während der Auswahl mehrerer Objekte gedrückt.
  3. Wählen Sie in der Symbolleiste des Entwurfsbereichs das gewünschte Symbol für die Ausrichtung der ausgewählten Objekte im Entwurfsbereich aus:
    • Am linken Rand ausrichten.
    • Am oberen Rand ausrichten.
    • Am rechten Rand ausrichten.
    • Am unteren Rand ausrichten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.