Layout für Grafikobjekte
Das Layout einer Benutzeroberfläche für eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
hängt von den Elementen ab, die für jede der Komponenten des Grafikobjekts definiert sind.Berücksichtigen Sie bei der Erstellung der Benutzeroberfläche, wie sich diese Elemente auf Ihre Anwendung auswirken werden:
- Größe. Die Größe und das Seitenverhältnis der Bildschirme, auf denen die Schnittstelle angezeigt werden soll.
- Position. Die Ausrichtung und die Ränder der Objekte in Bezug auf die Eigenschaften Breite und Höhe der Objekte.
- Reihenfolge. Die relative Position der Objekte zueinander innerhalb der Schnittstelle und wie vom Informationsmodell der Anwendung impliziert.
Rückmeldung geben