Objekt verschieben

Verschieben Sie ein Objekt im Editor, um Objekte so zu positionieren, wie sie zur Laufzeit dargestellt werden sollen. Alle Objekte in einem Container werden mit dem Container verschoben.
  • So verschieben Sie ein Objekt
  • Wählen Sie das Objekt im Editor aus und ziehen Sie es.
  • Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt aus und ändern Sie dann in
    Eigenschaften
    Folgendes:
    • Horizontale Ausrichtung
      . Geben Sie den Wert für den Abstand zwischen dem Objekt und der x-Achse ein.
    • Vertikale Ausrichtung.
      Geben Sie den Wert für den Abstand zwischen dem Objekt und der y-Achse ein.
    TIPP: Die Position des Objekts in
    Projektansicht
    bestimmt die Reihenfolge der Objekte auf der z-Achse im Vergleich zu anderen Objekten im selben Container. Objekte, die sich weiter unten in der Struktur befinden, erscheinen in der Reihenfolge auf der z-Achse weiter oben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.