Adressleiste hinzufügen
Fügen Sie eine Adressleiste für das Objekt
Webbrowser
hinzu.
TIPP:
Die Adresse, die Sie eingeben, muss mit dem Protokoll beginnen. Zum Beispiel
https://rockwellautomation.com
Voraussetzungen
- So fügen Sie eine Adressleiste hinzu
- Erstellen Sie in derProjektansichteinWebbrowser-Objekt.
- Erstellen Sie ein ObjektBearbeitbare Beschriftung.
- Erstellen Sie eine Variable vom Datentyp String.Weitere Informationen finden Sie unter Variablen.
- (Optional) Bestimmen Sie die Startseite durch Eingabe einer Webadresse als Variablenwert.Geben Sie beispielsweisehttps://www.rockwellautomation.comein.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen derText-Eigenschaft des ObjektsBearbeitbare Beschriftungund der Variablen.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftURLdes ObjektsWebbrowserund derText-Eigenschaft vonBearbeitbare Beschriftung.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben