Webbrowser konfigurieren
Fügen Sie ein Webbrowser-Objekt hinzu, um Webinhalte zur Laufzeit anzuzeigen.
- Klicken Sie inProjektansichtunterUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie .
- Geben Sie unterEigenschafteninURLdie zur Laufzeit anzuzeigenden Website-Adresse ein.TIPP: Die Website-Adresse muss mit dem Protokoll beginnen. Zum Beispielhttps://rockwellautomation.com
- (Optional) Wählen Sie inInkognito-Modusentweder:
- Wahr. Der Webbrowser wird im Inkognito-Modus ausgeführt und speichert keinen Cache.
- Falsch. Der Webbrowser wird nicht im Inkognito-Modus ausgeführt und speichert den Cache. Der Inkognito-Modus gilt nur für das native Präsentationsmodul und nicht für das Web-Präsentationsmodul.
TIPP: Standardmäßig wird ein Webbrowser-Objekt im Inkognito-Modus ausgeführt. Sie können den Inkognito-Modus deaktivieren, um progressive Webanwendungen (PWAs) in Ihr Projekt einzubetten und die PWAs dann ohne Internetzugang zu verwenden. Die Deaktivierung des Inkognito-Modus funktioniert nur im nativen Präsentationsmodul. - (optional) Wählen Sie unterUngültige CA-Fehler ignoriereneine der folgenden Optionen aus:
- Wahr. Ignorieren Sie Fehler in Bezug auf Zertifikate, die nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) zur Laufzeit signiert wurden.
- Falsch. Zeigen Sie zur Laufzeit Fehler zu Zertifikaten an, die nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden.
TIPP: Während der Laufzeit können Sie bei einem Zertifikatsfehler entweder das Risiko akzeptieren und fortfahren oder die Operation abbrechen. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikatsfehler. - (Optional) Geben Sie unterBenutzerdefinierte KopfzeilenKopfzeilen ein, um zusätzliche Informationen bei einem API-Aufruf zu senden.Jede Kopfzeile muss diesem Format entsprechen:. Trennen Sie die Kopfzeilen, indem Sie sie in mehreren Zeilen eingeben.header_property:header_property_valueheader_a:value_a header_b:value_b
Rückmeldung geben