Globalen Stil auf das Projekt anwenden

Wählen Sie ein Stylesheet für eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
, die zur Laufzeit angezeigt werden soll.
Voraussetzungen
  • Konfigurieren Sie in einem Stylesheet einen globalen Stil. Weitere Informationen finden Sie unter Stylesheet konfigurieren.
  1. So wenden Sie einen globalen Stil auf das Projekt an
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    entweder
    NativePresentationEngine
    oder
    WebPresentationEngine
    aus.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    Stylesheet
    den Dropdown-Pfeil hinter dem Wert des Stylesheets und dann das zu übernehmende Stylesheet aus.
Das Projekt verwendet die Eigenschaften von
Globaler Stil
aus dem ausgewählten Stylesheet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.