Remote-Verbindung von FactoryTalk Remote Access zu einem Gerät genehmigen
Wenn Sie sich auf einem Bereich befinden und
Remotezugriff genehmigen
in der Anwendung FactoryTalk Remote Access
aktiviert ist, erhalten Sie u. U. Anfragen von FactoryTalk Remote Access
-Benutzern, die versuchen, sich remote mit dem Gerät zu verbinden. Sie müssen dann eine Anfrage für die Verbindung mit dem Remote-Gerät genehmigen oder ablehnen.- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit demFactoryTalk Remote Access-Widget.Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen SieEinstellungenund dannFT Remote Accessaus.
- Auf dem Widget zeigtVerbindungendieFT Remote Access-Laufzeitversionan, die auf dem Gerät ausgeführt wird.Auf dem Widget „FT Remote Access“ wird unten eine Aufforderung zur Genehmigung bzw. Ablehnung der Anfrage angezeigt.
- Um demFactoryTalk Remote Access-Benutzer die Verbindung zum Remote-Gerät zu erlauben, wählen SieJaaus. Wenn Sie sie ablehnen möchten, wählen SieNeinaus.
Remote-Verbindung
Rückmeldung geben