Widgets
Widgets sind vorkonfigurte Objekte, mit denen Sie zur Laufzeit mit dem Gerät interagieren und es konfigurieren können. Beispielsweise können Sie Datum und Uhrzeit einstellen und/oder die FactoryTalk Optix-Anwendung auf dem Gerät laden.
Die Widgets umfassen:
- FactoryTalk Remote Access-Widget. Verbindet das Gerät mit demFactoryTalk®Remote Access™-Server. Anschließend können Sie sowohl die Remote-Verbindungen zum Gerät verwalten als auch Anfragen zur Unterstützung senden.
- Datums- und Uhrzeit-Widget. Legt die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit, die Zeitsynchronisierung und das Local Network Time Protocol für das Gerät fest.
- Geräteeinstellungs-Widget. Konfigurieren Sie Anwendungs- und Firmware-Aktualisierungen, ändern Sie den Gerätnamen und zeigen Sie Produktinformationen und Diagnosen für das Gerät an.
- Netzwerkeinstellungs-Widget. Aktivieren Sie den DHCP-Client und legen Sie die Einstellungen für die IP-Adresse, der Netzwerkmaske, der Gateway-Adresse und der DNS-Adresse für das Netzwerk des Geräts fest.
- Anwendungslade-Widget. Lädt eine FactoryTalk Optix-Anwendung von einem USB-Laufwerk auf das Gerät.
Rückmeldung geben