Netzwerkeinstellungen angeben
Aktivieren Sie den DHCP-Client und legen Sie die Einstellungen für die IP-Adresse, die Netzwerkmaske, die Gateway-Adresse und die DNS-Adresse für das Netzwerk des Geräts mithilfe des Netzwerkeinstellungs-Widgets.
- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Netzwerkeinstellungs-Widget.Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen SieEinstellungenund dannNetzwerkaus.
- Wählen Sie die für das Gerät zu konfigurierenden Netzwerkeinstellungen aus:
- LAN. Netzwerkeinstellungen für ein Kompaktgerät mit einem Port oder ein Standardgerät mit zwei Ports.
- WAN. Netzwerkeinstellungen für ein Standardgerät mit zwei Ports.
- Um die Netzwerkmaske, das Gateway und die DNS-Adressen automatisch zuweisen zu lassen und die Einstellungen schreibgeschützt zu machen, wählen SieDHCP-Client aktiviertaus. Um die Netzwerkeinstellungen manuell vorzunehmen, wählen SieDHCP-Client aktiviertab:
- IP-Adresse. Die IP-Adresse des Geräts.
- Maske. Diese Netzwerkmaske muss mit der Netzwerkmaske des Servers übereinstimmen.
- Standardgateway. Optionale IP-Adresse für das Standard-Netzwerkgateway.
- DNS 1. Primäre DNS-Adresse des Netzwerks.
- DNS 2. Sekundäre DNS-Adresse des Netzwerks.
Nach Änderungen der Netzwerkeinstellungen ist ein Neustart des Geräts erforderlich. - Wenn Sie Änderungen manuell vorgenommen haben, wählen SieAnwendenaus.
- Wählen SieNeustartaus.Sie müssen das Gerät erneut über das Widget „FTRA“ verbinden. Siehe Über Remotezugriff verbindenEs wird
angezeigt.Gerät getrennt
Netzwerk
Rückmeldung geben