Über Remotezugriff verbinden
Konfigurieren Sie den Remotezugriff auf das Gerät sowie Remote-Unterstützung über das
FactoryTalk Remote Access
-Widget.- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem FactoryTalk Remote Access-Widget.Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen SieEinstellungenund dannFT Remote Accessaus.Auf der RegisterkarteVerbindungendes Widgets zeigtFT Remote Access-Laufzeitversiondie auf dem Gerät ausgeführte Version an.
- Wählen SieVerbindungenaus, um das Gerät mit der AnwendungFactoryTalk Remote Accesszu verbinden.
- Wählen Sie unterFT Remote Access-Verbindungdie OptionVerbindenaus.Wenn Ihr Gerät bereits zurFactoryTalk Remote Access-Domäne hinzugefügt wurde, wird es automatisch verbunden. Wenn sich Ihr Gerät noch nicht in derFactoryTalk Remote Access-Domäne befindet, werden Sie aufgefordert, Ihr Gerät in FactoryTalk Remote Access mit der angezeigten Geräte-ID und dem Passwort hinzuzufügen.
Verbindung
Remotezugriff
Rückmeldung geben