Das Gerät konfigurieren, auf dem die FactoryTalk Optix-Anwendung ausgeführt wird
Mithilfe des Geräteeinstellungs-Widgets können Sie ein Gerät konfigurieren sowie Produkt- und Diagnoseinformationen für dieses Gerät anzeigen lassen.
- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Geräteeinstellungs-Widget.Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der VorlageOptixPanelauf der Startseite erstellt haben, wählen SieEinstellungenund dannGerätaus.
- Wählen SieKonfigurationaus, um Folgendes anzugeben:
- Anwendungs- und Firmware-Updates deaktivieren. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Aktualisierung deaktiviert. Um die Aktualisierung des Remote-Geräts zu ermöglichen, wählen Sie diese Option ab. Nachdem Sie die Anwendungs- und Firmware-Aktualisierung deaktiviert haben, ist es erforderlich, dass Sie durch Auswahl vonNeustartdas Gerät neu starten.
- Gerätename. Ändern Sie den Gerätenamen. Nachdem Sie den Gerätenamen geändert haben, ist es erforderlich, dass Sie durch Auswahl vonNeustartdas Gerät neu starten.
- Anwendungsname. Der Name vonFactoryTalk Remote Access, das auf dem Remote-Gerät bereitgestellt ist. DerAnwendungsnameist schreibgeschützt.
- Wählen SieProduktinformationenaus, um schreibgeschützte Informationen für das Gerät anzuzeigen:
- Produktname. Der Name des Geräts.
- Katalognr.Die Katalognummer des Geräts.
- OptixPanel-Firmware. Die Versionsnummer der auf dem Gerät installierten Firmware.
- Betriebssystem. Die Versionsnummer des installierten Betriebssystems.
- System Manager. Die Versionsnummer des installierten System Managers.
- FT Optix Studio. Die Version vonFactoryTalk Optix Studio, die für das Erstellen der Anwendung genutzt wurde, welche auf dem Gerät ausgeführt wird.
- Wählen SieDiagnoseaus, um schreibgeschützte Informationen für das Gerät anzuzeigen:
- CPU-Auslastung. Die CPU-Auslastung des Geräts.
- CPU-Temperatur. Die Temperatur des Geräts.
- Genutzter RAM-Speicher. Die Menge an belegten RAM-Speicher.
- Freier Arbeitsspeicher. Die Menge an nicht belegten RAM-Speicher.
- Letzter Neustart. Das Datum und die Uhrzeit, zu der das Gerät zuletzt neu gestartet wurde.
- Genutzter Speicher. Die Menge an belegtem Festplattenspeicher.
- Freier Speicher. Die Menge an nicht belegtem Festplattenspeicher.
- Letzte Bereitstellung. Das Datum und die Uhrzeit, zu der zuletzt ein Remotezugang überFactoryTalk Remote Accessauf dem Gerät bereitgestellt wurde.
- Wenn Sie die Anwendungs- und Firmware-Updates deaktivieren oder den Gerätenamen ändern, ist es erforderlich, dass Sie durch Auswahl vonNeustartdas Gerät neu starten, damit die Änderungen übernommen werden.
ausführen
Rückmeldung geben