Anwendung laden
Verwenden Sie das Anwendungslade-Widget, um eine FactoryTalk Optix-Anwendung von einem USB-Laufwerk in das Gerät zu laden.
- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Anwendungslade-Widget.
- Navigieren Sie unterAnwendungspfad eingebenzu der FactoryTalk Optix-Anwendung, die Sie vom USB-Laufwerk laden möchten, oder wählen SieDurchsuchen, um die Anwendung zu suchen.
- Wenn beim Exportieren der Anwendung ein Passwort erstellt wurde, geben Sie inPasswortdas Passwort ein.
- Legen Sie fest, ob vorhandene Anwendungsdateien auf dem Remote-Gerät beibehalten oder ersetzt werden sollen:
- Wählen SieAnwendungsdateien mit Update löschen, um Dateien der FactoryTalk Optix-Anwendung wie das Datenprotokoll zu ersetzen, wenn Sie eine neue FactoryTalk Optix-Anwendung herunterladen.
- Deaktivieren SieAnwendungsdateien mit Update löschen, um vorhandene Dateien der FactoryTalk Optix-Anwendung wie das Datenprotokoll beizubehalten, wenn Sie dieselbe FactoryTalk Optix-Anwendung mit nur kleinen Änderungen oder Ergänzungen herunterladen.
#####zeigt alle Fehler oder Diagnosemeldungen an, die beim Laden der FactoryTalk Optix-Anwendung auftreten. - Wählen SieLaden.
Anwendung
USB
Rückmeldung geben