Lese-Vorgangscodes speichern

Konfigurieren Sie den Logger so, dass die Vorgangscodes für das Lesen auf dem Controller in der Datenbank gespeichert werden.
TIPP: Weitere Informationen über die Lese-Vorgangscodes finden Sie unter Codes für Lesevorgänge.
Voraussetzungen
  1. So speichern Sie Lese-Vorgangscodes
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    ein Datenlogger-Objekt aus.
  3. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Vorgangscode für jede Variable protokollieren
    auf
    Wahr
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.