Codes für Lesevorgänge
Für jeden Lesevorgang von einzelnen oder mehreren Tags erzeugt der Controller einen Vorgangscode, der das Ergebnis des Vorgangs beschreibt.
Code | Beschreibung |
---|---|
Good | Der Lesevorgang ist erfolgreich. |
BadNoCommunication | Der Lesevorgang ist aufgrund eines Timeouts (z. B. eines Verbindungs-Timeouts) fehlgeschlagen. Der Timeout-Wert wird durch die Eigenschaft Timeout eines Kommunikationsstation -Objekts bestimmt. |
BadCommunicationError | Der Lesevorgang ist fehlgeschlagen, weil der Controller einen Fehler zurückgegeben hat. |
BadConfigurationError | Der Lesevorgang ist aufgrund eines Tag-Konfigurationsfehlers (z. B. einer ungültigen Adresse) fehlgeschlagen. |
Rückmeldung geben