Projekt öffnen
Öffnen Sie Projekte aus einem lokalen Ordner, einer Netzwerkfreigabe oder einem Quell-Repository.
- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteProjektDie Startseite wird geöffnet.
- Wählen SieÖffnenaus.
- Wählen Sie oben auf der Seite eine der folgenden Optionen aus:
- Aktuell. Wählen Sie oder suchen Sie nach dem zu öffnenden Projekt.TIPP: Wenn Sie ein aktuelles Projekt öffnen, zeigen SieAlleProjekte oder nurLokal- oderRemote-Projekte nachFilteran. Wählen Sie den Pfeil, um die Reihenfolge der Projekte nach dem Datum und der Uhrzeit der letzten Änderung umzuschalten.TIPP: Sie können beim Durchsuchen von Projekten die Projektdatei (.optix) oder die exportierte Projektdatei (.optix.z) auswählen, um sie zu öffnen. Weitere Informationen zum Exportieren von Projekten in Dateien finden Sie unter Projekt exportieren.
- Remote. Wählen SieRemote, um das zu öffnende Projekt auszuwählen, oder geben Sie eine URL ein, um auf ein Remote-Projekt zuzugreifen:
- Remote-URL. Geben Sie die URL Ihres Remote-Projektarchivs ein. Der URL-Speicherort, an dem das Projekt entfernt gespeichert ist. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
- Speicherort. Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie Änderungen speichern und übernehmen, bevor Sie sie in das Remote-Repository pushen. Der Standardspeicherort ist. Wählen SieC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixaus, wenn Sie einen anderen Speicherort angeben möchten.Dateien durchsuchenTIPP: Wenn Sie sich beiFactoryTalk Optixund einer unterstützten Versionskontrolllösung anmelden, werden auf der Startseite automatisch alle potenziellen Repositorys angezeigt, auf die Sie mit Ihrem Versionskontrollkonto zugreifen können, sowie alle Projekte, die Sie öffnen können. Wenn Sie sich bei einer Versionskontrolllösung undFactoryTalk®Hub™anmelden, werden die Repositorys synchronisiert.
- Wählen SieÖffnenaus. In der Statusleiste wird „Projekt wird remote geöffnet“ angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
- Upload von Gerät. Wählen Sie das Gerät, um das Projekt auf den Entwicklungscomputer hochzuladen, wählen SieVerbindenund:
- Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort ein.
- (Optional) Wählen Sie die Anwendungsdateien aus, die Sie hochladen möchten.
- (Optional) Ändern Sie das Projektziel.
- Wählen SieOKaus.
Weitere Informationen zum Aufbewahren von Daten in Remanenzspeicher, die vom Gerät hochgeladen wurden, finden Sie unter Verwalten von Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden.Weitere Informationen über das Herunterladen von Quellprojekten auf Client-Geräte finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
- Wenn das Projekt mit einer früheren Version vonFactoryTalk Optix Studioerstellt wurde, wirdProjektupgradegeöffnet und auf die neueste Version aktualisiert. Wählen SieUpgrade, um ein Upgrade durchzuführen und das Projekt zu öffnen.
Das Projekt wird geöffnet. Wenn bereits ein vorhandenes Projekt geöffnet war, wird das Projekt in einer neuen Instanz von
FactoryTalk Optix Studio
geöffnet.aktuell
remote
aktuell
lokal
Rückmeldung geben