Client-Gerät hinzufügen
Konfigurieren Sie ein Client-Gerät für die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
über das Netzwerk.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste nebenAusführen
- (Optional) Schalten Sie in denClient-GeräteeinstellungenAktive Remote-Geräteum, wenn Sie nur aktive Remote-Client-Geräte anzeigen lassen möchten.TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Client-Geräte durch Auswahl vonAktualisieren.
- Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- Einen Ordner und dann auswählen.
- EinFactoryTalk®Remote Access™-Gerät und dann auswählen, um ein vom ausgewähltenFactoryTalk Remote Access-Gerätenetzwerk zugängliches Gerät hinzuzufügen.
- (Optional) Bearbeiten Sie inNameden Namen des Zielgeräts.WICHTIG: Der Name darf nur alphanumerische Zeichen enthalten.
- Geben Sie inIP-Adressedie IP-Adresse des Zielgeräts ein.
- Geben Sie inBenutzernameden Namen des Benutzers ein, der sich am Zielgerät anmelden soll.
- Windows®-Benutzername
- Ein Systembenutzername:
- DOMAIN\: für Domänenbenutzer.username
- : für lokale Benutzer auf Geräten, die der Domäne beigetreten sind..username
- : für lokale Benutzer auf Geräten außerhalb der Domäne.username
- Linux-Benutzername
- Ein Administrator-Benutzername.
WICHTIG: Für den Benutzer muss auf dem Zielgerät ein Passwort konfiguriert sein. - (Optional)Zielpfad, geben Sie den Pfad auf dem Zielgerät ein, um die Anwendung bereitzustellen.TIPP: Der Standardzielpfad für die Bereitstellung ist%localappdata%. Die Definition eines benutzerdefinierten Pfads ist nützlich, wenn die PartitionC:\des Client-Geräts schreibgeschützt ist.NOTIZ: Sie können nur ein einziges Projekt bereitstellen. Daher entfernt jede Anwendung, die zuvor imZielpfadbereitgestellt wurde, den Pfad im Standardziel, und jede Anwendung, die zuvor im Standardziel bereitgestellt wurde, entfernt denZielpfad.NOTIZ:Der Zielpfadist nur fürWindows-Client-Geräte vorgesehen, dieFactoryTalk Optixals Anwendung ausführen.Der Zielpfadwird bei der Bereitstellung vonFactoryTalk Optixmit Ausführung als Dienst nicht unterstützt.
- (Optional) Wählen SieProjekt auf Gerät verschlüsselnaus, um das bereitgestellte Projekt auf dem Zielgerät zu verschlüsseln.Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Client-Gerät.
- (Optional) Wählen SieQuellprojekt auf Gerät herunterladenaus, um das Quellprojekt auf das Zielgerät herunterzuladen.TIPP: Durch das Herunterladen des Quellprojekts auf das Zielgerät können Sie später das Quellprojekt vom Zielgerät auf den Entwicklungscomputer hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
- Wählen SieAuswählenaus, um das Ziel-Client-Gerät auszuwählen.
Rückmeldung geben