Anpassung des Rezepte-Editors

Neben der Verwendung des Standard-Rezepte-Editor können Sie auch eine benutzerdefinierte Schnittstelle für die Rezeptverwaltung entwerfen.
TIPP: Sie können eine auf den Objekten des Standard-Rezept-Editors basierende benutzerdefinierte Schnittstelle für die Rezeptverwaltung entwerfen und dessen Objekte für Ihren Entwurf nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte aus dem Standard-Rezepte-Editor wiederverwenden.

Grafische Objekte und Skripte für Zutaten

WICHTIG: Bei der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Lösung für die Rezeptverwaltung müssen Sie die Objekte aus diesen NetLogic-Skripten einbinden.
Element
Funktionen
Verwendung
Objekt
RezepteEditor
  • Enthält weitere grafische Objekte für die Verwaltung von Rezepten.
  • Definiert das Referenz-Rezeptschema.
Wählen Sie im Fensterbereich unter der Eigenschaft
Rezeptschema
ein Rezeptschema aus.
NetLogic
RecipesEditorUISetup
Erstellen Sie für jede Zutat des ausgewählten Rezeptschemas den folgenden Objektsatz:
  • Ein Objekt
    Textfeld
    mit dem Namen der Zutat
  • Das grafische Objekt, das für die Änderung des Werts der Zutat auf Basis des Zutaten-Datentyps (
    Textfeld
    ,
    Drehfeld
    ,
    Kontrollkästchen
    ,
    Datum und Uhrzeit oder Zeitdauer
    ) am besten geeignet ist
    NOTIZ: Zur Laufzeit wird der Wert dieses grafischen Objekts automatisch in das Objekt
    Modell bearbeiten
    kopiert.
Zum Erstellen der grafischen Objekte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
RezepteEditor
oder
RecipesEditorUISetup
und anschließend auf
Setup ausführen
.

Auswahl von gespeicherten Rezepten

Element
Funktionen
Objekt
RecipesComboBox
  • Fügt den Namen eines Rezepts ein, das in der Datenbank gespeichert werden soll, welche mit dem Rezeptschema verknüpft ist, auf das im Objekt
    RezepteEditor
    verwiesen wird.
  • Zeigt die Namen der in der Datenbank gespeicherten Rezepte an.
In
RecipesComboBox
die NetLogic
RecipesEditorComboBoxLogic
  • Liest die Daten der in der Datenbank gespeicherten Rezepte.
  • Zeigt die Namen der Rezepte in
    RecipesComboBox
    sowie die Werte der Zutaten an.

Rezeptverwaltung

NOTIZ: Die folgenden Schaltflächenobjekte rufen die entsprechenden Methoden des Objekts „Rezeptschema“ auf.
Element
Funktion
Objekt
SaveButton
Speichert oder aktualisiert das in
RecipesComboBox
geschriebene oder ausgewählte Rezept in der Datenbank.
In
SaveButton
die NetLogic
RecipesEditorSaveButtonLogic
Objekt
DeleteRecipeButton
Löscht das mithilfe von
RecipesComboBox
ausgewählte Rezept aus der Datenbank.
Objekt
LoadButton
Lädt das mithilfe von
RecipesComboBox
ausgewählte Rezept vom Controller in die
FTOptixApplication
.
Objekt
ApplyButton
Wendet das mithilfe von
RecipesComboBox
ausgewählte Rezept auf den Controller an.

Meldungen

Objekt
Funktion
Objekt
OutputMessage
Wenn der Benutzer ein Rezept speichert, löscht, lädt oder übernimmt, wird fünf Sekunden lang eine Ausgabemeldung angezeigt.
TIPP: Um die Anzeigedauer der Meldung zu ändern, doppelklicken Sie auf das NetLogic-Skript
RecipesEditorOutputMessageLogic
und ändern den dort in Millisekunden angegebenen Wert.
NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.