Objekte aus dem Standard-Rezepte-Editor wiederverwenden

Sie können die Objekte aus dem Widget „Standard-Rezepte-Editor“ als Bausteine für eine benutzerdefinierte Rezeptverwaltungslösung verwenden.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Rezepte
    und wählen Sie dann
    Neu
    RezepteEditor
    aus.
  2. Wählen Sie das Objekt
    RezepteEditor
    und wählen Sie dann
    Sperren
    .
    Die mit dem Objekt
    RezepteEditor
    verbundenen grafischen Objekte werden angezeigt.
  3. Arbeiten Sie eine benutzerdefinierte Verwaltungsschnittstelle für Rezepte aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Anpassung des Rezepte-Editors.
  4. Entfernen Sie das Standard-Widget
    RezepteEditor
    , das Sie in1 erstellt haben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.