Rezepte zur Laufzeit importieren oder exportieren

Verwenden Sie die RecipeImportExport-NetLogic, um zur Laufzeit Rezepte aus einer
CSV
-Datei zu importieren oder in eine
CSV
-Datei zu exportieren.
  1. So importieren oder exportieren Sie Rezepte zur Laufzeit
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  3. In
    Bibliotheken
    :
    1. Wählen Sie
      Scripts
      aus.
    2. Von der rechten Seite ziehen Sie
      Rezepte Import Export
      in einen Ordner in
      Projektansicht
      .
      Ziehen Sie
      Rezepte Import Export
      in den Ordner
      Modell
      .
    3. Wählen Sie
      Schließen
      aus.
  4. Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt
    RecipeImportExport
    .
  5. In
    Eigenschaften
    :
    1. Wählen Sie in der Eigenschaft
      Rezeptschema
      das Rezeptschema des Referenzobjekts.
    2. Geben Sie in der Eigenschaft
      CSVFile
      den vollständigen Pfad der zu importierenden oder zu exportierenden
      CSV
      -Datei an.
      C:\temp\export_recipes.csv
      NOTIZ: Die Felder der zu importierenden
      CSV
      -Datei müssen mit den Spalten der Datenbank übereinstimmen.
    3. In der Eigenschaft
      CSVSeparator
      legen Sie das CSV-Trennzeichen fest.
    4. Um die Felder in der
      CSV
      -Datei mit Anführungszeichen abzugrenzen, setzen Sie die Eigenschaft
      WrapFields
      auf
      Wahr
      .
  6. Konfigurieren Sie die Schaltflächen, um den Import oder Export auszulösen:
    • Fügen Sie ein Schaltflächen-Objekt in einen Container ein und verknüpfen Sie sein MouseClick-Ereignis mit der NetLogic-Importmethode.
    • Fügen Sie ein Schaltflächen-Objekt in einen Container ein und verknüpfen Sie dessen MouseClick-Ereignis mit der NetLogic-Export-Methode.
    Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche und Methode zu einem vorhandenen Ereignis hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.