- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Änderungen an einem Projekt anzeigen
Zeigen Sie die übernommenen Änderungen des geöffneten Projekts an, indem Sie den Projektverlauf anzeigen.
In für eine Änderung, die in das lokale Repository übernommen wurde, und für eine Änderung, die in das Remote-Repository gepusht wurde. Wenn Sie auf Ihrem Computer keine Versionskontrolle verwenden, können Sie den Projektverlauf mit Versionskontrolle konfigurieren in
Versionsverlauf
steht Lokaler Verlauf
Remote-Verlauf
FactoryTalk Optix Studio
anzeigen.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste des geöffneten ProjektsVerlauf anzeigen
- Wählen Sie inVersionsverlauf, um einen Commit auszuwählen. Die Änderungen im Commit erscheinen hervorgehoben. Wenn das Projekt neu ist, wird der gesamte Inhalt des Projekts hervorgehoben.
- Blenden Sie ein hervorgehobenes Objekt ein, um die Änderungen in diesem Objekt zu sehen.TIPP: Werte, die sich in einem Objekt ändern, werden durchgestrichen und ein Pfeil zeigt auf den neuen Wert.
Rückmeldung geben