Projekte bereitstellen

Kompilieren Sie Projekte in
FactoryTalk Optix-Anwendungen
und stellen Sie dann die Anwendungen auf den Zielgeräten bereit.
Informationen, um festzustellen, welches Präsentationsmodul für den Modus benötigt wird, in dem
FactoryTalk Optix
ausgeführt wird, finden Sie unter FactoryTalk Optix-Laufzeitmodi.
Sie können die Zielgeräte verwalten, für die Sie
FactoryTalk Optix-Anwendungen
bereitstellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Client-Geräte verwalten und FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
Bei nicht über das Netzwerk zugänglichen Zielgeräten können Sie
FactoryTalk Optix-Anwendungen
von
FactoryTalk Optix Studio
aus exportieren und danach auf den Zielgeräten importieren. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren und FactoryTalk Optix-Anwendung importieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.