FactoryTalk Optix-Laufzeitmodi

Wenn Sie eine Anwendung bereitstellen, hängt der Modus, in dem
FactoryTalk Optix
läuft, davon ab, wie
FactoryTalk Optix
Update Server bei der Installation konfiguriert wurde.
Die beiden
FactoryTalk Optix
-Modi sind:
  • FactoryTalk Optix wird im Anwendungsmodus ausgeführt.
    Wenn FactoryTalk Optix als Anwendung ausgeführt wird, ist die bereitgestellte Anwendung über das native Präsentationsmodul und über das Web-Präsentationsmodul zugänglich. Dieser Modus wird in der Regel von einem lokalen Benutzer verwendet, der am Gerät angemeldet ist oder auf die HMI zugreift, sowie von Remote-Benutzern, die sich über einen Web-Client verbinden, wenn die Web-Präsentation hinzugefügt wurde.
  • FactoryTalk Optix wird im Dienstmodus ausgeführt.
    In diesem Modus führt
    FactoryTalk Optix
    die bereitgestellte Anwendung als Windows-Dienst aus. Der Dienst wird beim Start des Laufzeitgeräts gestartet und führt die bereitgestellte Anwendung automatisch aus. Dieser Modus verwendet das
    Web-Präsentationsmodul
    , das Sie zur
    Projektansicht
    hinzufügen müssen. Verwenden Sie diesen Modus, um mit der Anwendung über den Webbrowser eines beliebigen Geräts zu interagieren, das über eine Ethernet-IP-Adresse auf das Laufzeitgerät zugreifen kann. Ohne
    Web-Präsentationsmodul
    läuft die Anwendung weiterhin, es wird jedoch keine Benutzeroberfläche angezeigt. Dieser Modus wird in der Regel verwendet, wenn die Anwendung keine Benutzeroberfläche aufweist, wie z. B. ein Daten-Gateway.
    TIPP: Das
    Native Präsentationsmodul
    wird in
    FactoryTalk Optix
    Runtime als Dienstmodus nicht unterstützt.
TIPP:
FactoryTalk Optix-Anwendungen
, die Runtime als Dienstmodus verwenden, werden unter C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService bereitgestellt.
Um einen der beiden Laufzeitmodi zu verwenden, installieren Sie die FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools auf dem Laufzeitgerät.Informationen dazu finden Sie im
FactoryTalk Optix-Installationshandbuch
. Sie können die Installation so anpassen, dass FactoryTalk Optix Runtime als Dienst installiert wird. Wenn Sie FactoryTalk Optix Runtime nicht als Dienst installieren, wird es standardmäßig als Anwendung installiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.