ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
Liefert ein C#-Objekt vom Typ
ResourceURI
, wobei der URIType
AbsoluteFilePath
ist und einen absoluten Pfad zu einer Datei enthält.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
Argumente
- path(string)
- Ein absoluter Pfad zu einer Datei
Rückgabewert
- ResourceURI
- Ein C#-Objekt, das den im Argument angegebenen Pfad enthält
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die ein C#-
applicationRelativeResourceURI
-Objekt des Typs ResourceURI
zurückgib, welcher den relativen Pfad C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
enthält.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Rückmeldung geben