Datei- und Ressourcenpfade verwalten
Die statische C#-Klasse
ResourceURI
stellt den Pfad (URI) einer Datei oder Ressource innerhalb oder außerhalb des Projekts dar.
TIPP:
Die
ResourceURI
-Klasse repräsentiert den gleichen Datentyp für die Variablen. Beispiel: die Path
-Eigenschaft eines Image
-Objekts.ResourceURI-Objekteigenschaften
ResourceURI
-ObjekteigenschaftenEigenschaften | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
URIType | URIType | Der Pfad-Typ des enthaltenen Pfades:
|
ProjectRelativePath | String | Der relative Pfad einer Datei in Bezug auf den ProjectFiles -Ordner. |
ApplicationRelativePath | String | Der relative Pfad einer Datei in Bezug auf den ApplicationFiles -Ordner. |
AbsoluteFilePath | String | Der absolute Pfad einer Datei außerhalb des Projekts. |
URI | String | Der absolute Pfad einer generischen Ressource. |
URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (z. B. eine URL HTTP) |
ProjectRelative | Relativer Pfad zum Ordner ProjectFiles | - | - | Absoluter Pfad |
ApplicationRelative | - | Relativer Pfad in Bezug auf den Ordner ApplicationFiles | - | Absoluter Pfad |
AbsoluteFilePath | - | - | Absoluter Pfad | Absoluter Pfad |
Rückmeldung geben