ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)

Gibt ein C#-Objekt vom Typ
ResourceURI
mit dem
URIType
ApplicationRelative
zurück, das einen relativen Pfad zu einer Datei bezogen auf den Ordner
ApplicationFiles
enthält.
static ResourceUri FromApplicationRelativePath(string
path
);

Argumente

path
(string)
Ein relativer Pfad zu einer Datei bezogen auf den Ordner
ApplicationFiles
.

Rückgabewert

ResourceURI
Ein C#-Objekt, das den im Argument angegebenen Pfad enthält

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die das C#-Objekt
applicationRelativeResourceURI
vom Typ
ResourceURI
zurückgibt, das den relativen Pfad von
Text1.txt
enthält. Das Objekt wird als Argument der .NET-
WriteAllText API
für das Erstellen der Textdatei
Text1.txt
im Ordner
ApplicationFiles
verwendet.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.