Projektansicht
Die
Projektansicht
zeigt den Inhalt der FactoryTalk Optix-Anwendung
in einer Struktur aus Ordnern an.Ordner
Jeder Ordner hat ein eigenes Symbol und ein Kontextmenü. Im Kontextmenü werden Objekte angezeigt, die Sie in diesem Ordner erstellen können. Jeder Unterordner, den Sie erstellen, zeigt die gleichen Optionen an wie der Ordner, auf dem er basiert. Sie können mehrere Versionen eines Ordners erstellen.
Schaltflächen
Die
Projektansicht
enthält Schaltflächen zum Navigieren durch den Inhalt der Anwendung. Einige Schaltflächen erscheinen entweder in der Titelleiste der Projektansicht
oder im ausgewählten Objekt.
Element | Beschreibung |
---|---|
Rückwärts navigieren | Setzt den Fokus auf den zuvor ausgewählten Bereich. |
Vorwärts navigieren | Setzt den Fokus auf den nächsten ausgewählten Bereich. |
Projektansicht teilen | Teilt die Projektansicht in zwei Fensterbereiche. |
Neu hinzufügen | Erstellt einen Knoten innerhalb des ausgewählten Knotens. |
Löschen | Entfernt den ausgewählten Knoten und die Knoten, die er enthält. |
Ansicht trennen | Den Fensterbereich von dem Hauptfenster abtrennen. |
Ansicht anhängen | Den Fensterbereich an das Hauptfenster anhängen. |
Sperren | Sperrt den ausgewählten untergeordneten Knoten, um ihn von der Projektansicht auszublenden. Gesperrte untergeordnete Knoten können Sie nicht bearbeiten. |
Entsperren | Entsperrt den ausgewählten untergeordneten Knoten, um ihn in der Projektansicht anzuzeigen. Sie können nicht gesperrte untergeordnete Knoten bearbeiten. |
Öffnet das ausgewählte Objekt in einem dedizierten Editor. Nur bestimmte Objekttypen haben einen dedizierten Editor. |
Suchleiste
Verwenden Sie
Suche
in der Projektansicht
, um nach Projektknoten in der Struktur zu suchen und zu filtern.Element | Beschreibung |
---|---|
Suchen | Filtert die Projektknoten in der Struktur auf der Grundlage der Suchabfrage. |
Wird angezeigt, wenn Sie eine Suchabfrage eingeben. Wählen Sie diese Option, um die Suchabfrage zu löschen. | |
Erweitert die Auswahl der verfügbaren Filter. | |
Reduziert die Auswahl der verfügbaren Filter. | |
Zeigt aktive Filter an. Erweitert oder reduziert die Auswahl der verfügbaren Filter. |
Rückmeldung geben