Fensterbereich „Eigenschaften“
Mithilfe des Fensterbereichs
Eigenschaften
zeigen Sie die Variablen für das ausgewählte Objekt an. Die Werte der Eigenschaften ändern die Darstellung und Anzeige des Objekts zur Laufzeit.Spalten des Fensterbereichs „Eigenschaften“
Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Spalte „Eigenschaftsname“ | Navigieren Sie durch die für ein ausgewähltes Objekt verfügbaren Eigenschaften. Wählen Sie eine beliebige Eigenschaft aus und geben Sie den Namen der gesuchten Eigenschaft ein. | |
Spalte „Eigenschaftswert“ | Bearbeiten Sie Werte der Eigenschaften. Für eine schnelle Bearbeitung der Werte einiger Eigenschaften wählen Sie den Wert aus und beginnen mit der Eingabe. Die Werte werden u. U. bereits während Ihrer Eingabe automatisch vervollständigt. |
TIPP:
Durch die Eigenschaften und Werte können Sie entweder durch Auswahl mit Ihrer Maus oder mithilfe der Pfeiltasten Ihrer Tastatur navigieren.
Schaltflächen des Fensterbereichs „Eigenschaften“
Element | Funktion |
---|---|
Nach Kategorie gruppieren | Organisiert die Eigenschaften nach Kategorie. |
Alphabetisch sortieren | Sortiert die Eigenschaften alphabetisch. |
Neu hinzufügen | Fügt dem Knoten eine Eigenschaft hinzu. Fügt einen Anzeigenamen, eine Variable, einen Alias oder eine Prüfsignatur hinzu. Diese Schaltfläche fügt in der Kategorie Ereignisse des Fensterbereichs Eigenschaften ein Ereignis aus dem Header Ereignisse oder eine neue Methode für das ausgewählte Ereignis hinzu. |
Löschen | Entfernt eine hinzugefügte Eigenschaft aus dem Fensterbereich Eigenschaften oder setzt den Wert einer Standardeigenschaft zurück.Löscht die in Ereignisse ausgewählte Methode. Durch das Löschen aller Methoden aus einem hinzugefügten Ereignis wird das Ereignis gelöscht. |
Ansicht trennen | Den Fensterbereich von dem Hauptfenster abtrennen. |
Ansicht anhängen | Den Fensterbereich an das Hauptfenster anhängen. |
Mit Editor öffnen | Öffnet den Editor für das ausgewählte Objekt. Diese Schaltfläche ist nur für bestimmte Objekttypen gültig. |
Kontextmenüs des Fensterbereichs „Eigenschaften“
Klicken Sie zum Öffnen des Kontextmenüs „Eigenschaften“ mit der rechten Maustaste auf den Namen der Eigenschaft.
Element | Beschreibung |
---|---|
Neu | Erstellt untergeordnete Eigenschaften, Variablen und Aliase oder erstellt auf der ausgewählten Eigenschaft basierende Ereignisse. |
Löschen | Löscht Eigenschaften, Variablen und Aliase. |
Kopieren | Kopiert untergeordnete Eigenschaften, Variablen und Aliase. |
Einfügen | Fügt untergeordnete Eigenschaften, Variablen und Aliase ein. |
Alle reduzieren | Reduziert alle untergeordneten Eigenschafts-, Variablen- und Aliasknoten. |
Referenzen anzeigen | Zeigt an, welche Objekte oder Variablen auf die Eigenschaft verweisen. |
Pfad in Knoten kopieren | Kopiert den Pfad von Eigenschaften, Variablen und Aliasen im Projekt. |
Modellierungsregel ändern | Legt die Modellierungsregel fest:
|
Modellanalyse | Visualisiert das Projektinformationsmodell in Form eines Diagramms. Weitere Informationen finden Sie unter Informationsmodelldiagramme anzeigen. |
Klicken Sie zum Öffnen des Kontextmenüs des Eigenschaftswerts mit der rechten Maustaste auf den Wert der Eigenschaft.
Element | Beschreibung |
---|---|
Kopieren | Kopiert den ausgewählten Wert der Eigenschaft. |
Einfügen | Fügt den kopierten Wert der Eigenschaft im ausgewählten Eigenschaftswert ein. |
Wert zurücksetzen | Setzt den Wert der Eigenschaft auf seinen Standardwert zurück. |
Rückmeldung geben