Beschriftung mit einer lokalisierten technischen Einheit ausarbeiten

Erstellt eine einfache Schnittstelle, die die Temperatur in einem Format anzeigt, das für das Gebietsschema eines angemeldeten Benutzers angepasst ist.
Anwendungsbeispiel – Grad Celsius (it-IT)
Anwendungsbeispiel – Grad Fahrenheit (en-US)
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.