Lösung für das Abfragen und Speichern von Daten ausarbeiten
Erstellen Sie eine Anwendung, die den Wert einer Variablen bei Wertänderung abtastet und die Daten in einer eingebetteten Datenbank speichert.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
SampleStoreDataValueChange.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Erstellen Sie einen Datenlogger mit einer eingebetteten Datenbank, der die Wertänderung der Variable überwacht. Weitere Informationen finden Sie unter Datenlogger hinzufügen.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Wählen Sie aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben