Schaltfläche zum Herunterfahren des Hostsystems erstellen
Fügen Sie eine Schaltfläche hinzu, die das Host-Betriebssystem, auf dem die
FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft, herunterfährt.
WICHTIG:
Durch Drücken von
System abschalten
wird sofort das Host-Betriebssystem heruntergefahren
, auf dem die FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft.- Klicken Sie im FensterbereichProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sie aus und geben SieShutDownSystemButtonein.
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- Wählen Sie unterEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Option und wählen Sie .
Rückmeldung geben