Schaltflächen zum Schließen und Herunterfahren ausarbeiten

Erstellen Sie Schaltflächen zum Schließen der
FactoryTalk Optix-Anwendung
und zum Herunterfahren des Hostsystems.
WICHTIG: Durch Drücken von
System abschalten
wird sofort das Host-Betriebssystem heruntergefahren
, auf dem die
FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft.
Anwendungsbeispiel
TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
CloseApplicationShutDownSystem.zip
Voraussetzungen
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.