Daten aus Datenbanktabellen anzeigen
Sie können die in einer Datenbanktabelle gespeicherten Daten anzeigen, indem Sie die Datenbanktabelle in das Objekt
Datenraster
ziehen.Voraussetzungen
- So zeigen Sie Daten aus einer Datenbanktabelle an
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf einen Knoten und wählen Sie .Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type).
- Doppelklicken Sie auf das ObjektDatenraster, um es im Editor zu öffnen.
- Wählen Sie inProjektansichteinDatenbank-Objekt.
- VonEigenschaftenziehen Sie eine Datenbanktabelle in dasDatenraster-Objekt im Editor.DasDatenraster-Objekt zeigt die in der Datenbanktabelle gespeicherten Daten an.
- (Optional) Um die zur Laufzeit aktualisierten Daten in Echtzeit anzuzeigen, rufen Sie die MethodeUpdatedesDatenraster-Objekts auf.TIPP: Sie können die MethodeUpdatemit demMouseClick-EreigniseinesSchaltflächen-Objekts verknüpfen.
Rückmeldung geben