Basis-Steuerelemente
Verwenden Sie Basis-Steuerelemente, um Elemente der Benutzeroberfläche zu implementieren, die eine Interaktion mit der Anwendung ermöglichen.
Objekt | Beschreibung |
---|---|
Zeigt einen Text an, der ein Element beschreibt. | |
Fügt Text zur Laufzeit ein und zeigt ihn an. | |
Erhöht oder verringert einen numerischen Wert über Schaltflächen oder Tasten. | |
Zeigt eine editierbare Beschreibung eines Elements an. | |
Zeigt einen booleschen Wert in Form einer Ein-LED oder einer Aus-LED an. | |
Erzeugt Ereignisse zur Ausführung von Methoden. | |
Legt einen booleschen Wert fest und zeigt ihn an. | |
Setzt einen booleschen Wert und zeigt ihn durch Aktivieren und Deaktiveren an. | |
Wählt eine sich gegenseitig ausschließende Option in einer Gruppe aus. | |
Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte. | |
Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte. | |
Zeigt Datums- und Uhrzeitdaten in einem bestimmten Eingangsformat an. | |
Zeigt die Dauerdaten an. |
Grundsteuerelemente
Rückmeldung geben