Bearbeitbare Beschriftung

Zeigt eine editierbare Beschreibung eines Elements an.

Anwendungsfall

Geben Sie autorisierten Benutzern die Möglichkeit, Beschriftungen direkt in der
FactoryTalk Optix-Anwendung
Oberfläche zu bearbeiten. Auf diese Weise können die autorisierten Benutzer die Lokalisierung der Schnittstelle schnell verbessern.

Beispiel

Bearbeitbare Beschriftung – Anzeigemodus
animated graphic of an editable lable control
Bearbeitbare Beschriftung – Bearbeitungsmodus
animated graphic of an editable lable control
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.