Ereignislogger hinzufügen
Konfigurieren Sie einen Ereignislogger, um die gespeicherten Werte in einer Tabelle anzuzeigen.
Voraussetzungen
Erstellen Sie eine Datenbank für den Ereignislogger. Siehe Eingebettete Datenbank erstellen oder ODBC-Datenbank erstellen.
- So fügen Sie einen Ereignislogger hinzu
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufLoggerund wählen Sie .
- Um die Übersetzungen der lokalisierten Zeichenfolgen in den Daten des Typs 1, zu speichern, geben Sie inGebietsschematadie Gebietsschema-IDs ein.Geben Sie zum Beispielen-USein.
- So fügen Sie eine Ereigniskonfiguration hinzu und protokollieren Ereignisse von Interesse:
- Wählen Sie unterEigenschaftennebenEreigniskonfigurationendie Option aus.
- Legen Sie unterEreigniskonfigurationdie#Ereignisquellefest.QuelleWert derEreignisquelleWert vonTeilbaum abhörenBeliebiges Projektobjekt:(kein Wert)WahrEin Knoten/Objekt und alle seine untergeordneten Knoten:Dynamischer Link (übergeordneter Knoten/Objekt)WahrEin bestimmtes Projektobjekt:Dynamischer Link (bestimmtes Objekt)Falsch
- Wählen Sie inEreignistypden Ereignistyp von Interesse aus.TIPP: Erwägen Sie die Erstellung eines speziell für Audit-Eignistypen bestimmten Ereignisloggers.
- Wählen Sie im Editor die zu protokollierenden Variablen und dannAnwendenaus.WICHTIG:Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unterZu protokollierende Ereignisfelderautomatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im DialogfeldDynamischer Linkein anderes Attribut aus.Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
- Wenn nur die durch Benutzerinteraktionen mit der Anwendung generierten Ereignisse protokolliert werden sollen, setzen SieNicht-interaktive Sitzungen ausgeschlossenaufWahr.
- Wählen Sie unterDatenbankdie Datenbank aus, in der die ausgewählten Eigenschaften gespeichert werden sollen.
Ereignislogger
Rückmeldung geben