Erfassungselemente zu einem Knoten hinzufügen
Fügen Sie Erfassungselemente zu Objekten hinzu, die sie unterstützen.
TIPP:
Die verfügbaren Erfassungselemente hängen von der Typdefinition des übergeordneten Objekts ab.
Voraussetzungen
Fügen Sie Knoten zum Projekt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Instanzen von Typen hinzufügen, die in Begleitspezifikationen definiert sind.
- So fügen Sie Erfassungselemente zu einem Knoten hinzu
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten und wählen Sie.
Das Erfassungselement wird unterhalb des Knotens angezeigt.
Rückmeldung geben