Knoten in NodeSet exportieren
Export von Knoten in eine NodeSet-
XML
-Datei. Verwenden Sie die exportierte Datei zum Austausch von OPC UA-Begleitspezifikationen
.Voraussetzungen
Fügen Sie Knoten zum Projekt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Knoten.
- So exportieren Sie Knoten in NodeSet
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf einen zu exportierenden Knoten und wählen Sie dannIn NodeSet exportierenaus.TIPP: Sie können den Stammprojektknoten nicht exportieren.
- Wählen Sie einen Speicherort für die NodeSet-XML-Datei aus.Der ausgewählte Knoten und die untergeordneten Knoten werden exportiert.
- (Optional) Wählen Sie in der ExportmitteilungBetreffenden Ordner öffnenaus, um zur exportierten NodeSet-XML-Datei zu navigieren.
Importieren Sie das NodeSet in einen OPC UA-Server, in ein anderes
FactoryTalk Optix
-Projekt oder durchsuchen Sie die Knoten offline in einem OPC UA-Client.Rückmeldung geben