Firewall für einen OPC UA-Server konfigurieren
Wenn eine Anwendung einen unter Windows® laufenden OPC UA-Server hat, öffnen Sie den in der Eigenschaft
Endpunkt-URL des Servers
des OPC UA-Servers angegebenen Port.Voraussetzungen
- So konfigurieren Sie eine Firewall für einen OPC UA-Server
- Wenn Sie ein Projekt mit dem OPC UA-Serverobjekt ausführen, akzeptieren Sie die Anfragen zur Konfiguration einer Firewallregel, wenn diese eingeblendet werden.
Die
-Firewallregel wurde erstellt.Laufzeit
Firewall
Rückmeldung geben