Projektsicherung
FactoryTalk Optix Studio
erstellt automatisch Sicherungen von Projekten.Projekte werden automatisch gesichert, wenn:
- Sie ein Projekt speichern
- Sie ein Projekt auf eine neuere Version vonFactoryTalk Optix Studioaktualisieren
- Sie die Sicherung eines Projekts wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt wiederherstellen.
Der Standardspeicherort für den Sicherungsordner lautet:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Jeder der Projektordner enthält weitere Unterordner mit den folgenden Sicherungstypen:
- Automatisch. Drei aufeinanderfolgende Sicherungen, die beim Speichern des Projekts angelegt werden.
- Wiederherstellung. Eine Sicherung, die beim Öffnen eines beschädigten Projekts angelegt wird, wenn eine Reparatur der Beschädigung versucht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt wiederherstellen.
- Upgrade. Zwei Sicherungen, die bei der Aktualisierung des Projekts auf eine neuere Version vonFactoryTalk Optix Studiodurchgeführt werden.
Sicherung
Rückmeldung geben